This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57140-Q1:电子表格中的尺寸标注给出的数字与 Webench 不同

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748866/tps57140-q1-dimensioning-in-spreadsheet-gives-different-numbers-than-webench

器件型号:TPS57140-Q1

大家好、

客户正在为 TPS57140-Q1确定尺寸。 他们正在使用名为"TPS54x40和 TPS54x60电流模式降压转换器设计计算器"的 TPS54x 系列的 TI 电子表格、该表格是他们已经拥有的并且是 Webench。

系统要求如下:

  • 输入电压:8-32V
  • 输出电压:6V
  • 输出电流:0.565A

该电子表格显示的最大频率为1480kHz、而 Webench 仅为652kHz。 当然、越高越好、因为可以使用更小的电感器。 因此、目标频率约为935kHz。 应信任哪种工具? 是否可以 在940kHz 的频率下安全使用 TPS57140-Q1?

谢谢、此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、

    我已将您的查询转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、

    通过在 RT/CLK 引脚上放置一个电阻器、TPS57140-Q1的开关频率可在大约100kHz 至2.5MHz 的范围内进行调节。 有关电阻器选择的指导、请参阅数据表第7.3.10节中的公式(7)以及图31和32。

    开关频率选择本质上是效率与尺寸之间的折衷。 有关更多详细信息、请参阅此博客:
    e2e.ti.com/.../the-buck-regulator-efficiency-size-tradeoff-dilemma

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    我是您向 Franz 询问 Webench 工具与我们的 Excel 产品说明书之间的区别的客户。 我们与 Franz 合作、决定直接与您联系。

    如果我理解正确、我只需满足或必须低于数据表中公式(8)的结果、以获得最短可控导通时间和频移保护。 这些公式在 Excel 产品设计表中进行了检查。 因此、我认为、如果我们使用开关频率进行设计、该频率低于计算值中的最低值、这应该是安全的。
    你同意吗?

    但是、为什么将 Webench 工具报告为最坏情况下的最大开关频率、这是一个必不可少的低开关频率?
    可能是因为它考虑了更多的组件容差?
    还是仅仅增加了安全裕度?

    此致
    Jürgen μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen、

    您应该能够以900kHz 的频率进行切换,而不会出现任何问题。 您有足够的裕度、她的 E

    Ambreesh