This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53632G:有关使用 TPS53632G 的问题

Guru**** 2508655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27512, LMG1205, INA139, TPS53632G, PMP4497

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731290/tps53632g-the-questions-about-using-tps53632g

器件型号:TPS53632G
主题中讨论的其他器件:UCC27512LMG1205INA139PMP4497

当 V5A 和 VDD 正常时、PWM1和 PWM2为高电平、 电压 值约为4V、原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设没有任何汇编问题、没有原理图很难说。 您是否愿意发送一份供审核的邮件? 4V - PWM 或输出端的电压是多少?

    此外、请检查以确保 IC 和 FET 均正确焊接、而不会出现短路或电桥。  

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 感谢您的回答! 已找到原因。 UCC27512的"输入"(用于驱动次级侧的 GaN FET)将 PWM1和 PWM2拉至4V。 在 PWMX 和 GND 之间添加一个24K 的电阻器来解析它。

    但我还有另一个问题、我想查看芯片的输出波形(PWM1、PWM2)、如何配置它? 现在、V5A、VDD 和 VINTF 正常、EN 为高电平、但 PWM1和 PWM2为低电平。 转换器的输入电压增加到6V、PWM2有多个脉宽、然后消失、芯片是如何启动的?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以与我分享原理图吗? 在不检查故障的情况下、很难说出故障是由什么引起的。 可能还有其他连接问题、如您已找到的问题。 此外、任何失败的范围截图也会很有用。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 第一个是控制部分、第二个是电源部分。 VO is28V、IO 为10A、 频率为1M。  主驱动器芯片是 LMG1205。  电流采样使用 INA139。  TPS53632G 的起始时间序列是多少? 换言之、如何仅使用辅助电源实现芯片输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享更多有关出错之处和您想要实现的目标的信息? 遗憾的是、您的帖子不太清楚。 您的原理图中未显示 VINTF、VO 和 V5A 等特定电压。 此外、您尝试在哪个辅助电源上操作控制器?

    如果您可以与我分享任何有关故障的示波器截图以及有关您尝试实现的目标的更多信息、将会大有帮助。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    Vo 是转换器的输出电压,设计为28V。 V5A、VDD 和 VINTF 是芯片的电源、分别对应于芯片的28、2和14引脚。 现在我要测试的是、转换器的输入没有增加、在辅助电源打开后、三个桥臂的电压正常:V5A 为5V、VDD 和 VINTF 为3.3V、EN 桥臂为高电平。 此时、PWM 1和 PWM 2具有多个脉宽输出、然后它们始终为低电平。 这是正常的吗? 现在、我想看看四个功率晶体管之间的驱动关系。 我稍后将与您分享测试的一些照片。 此芯片的正常工作条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    辅助电源来自电压值为10V 的稳压电源、该电压值通过 LDO 转换为5V 和3.3V。   为 V5A (__LW_AT__引脚)Ω 提供5V 电源、为 VDD (PIN2)和 VINTF (引脚14)提供3.3V 电源。 当这些电压正常时、EN 引脚(引脚8)被拉至高电平、然后 PWM1和 PWM2将有7个脉宽输出。 第一个是引脚6的部分输出、第二个是引脚6的总输出、第三个是引脚5的部分输出、第四个是引脚5的总输出。 输出7个脉冲宽度后、两个引脚始终为低电平。

    我参考 TI 的设计:www.ti.com/.../tidrnb0.pdf           

    不同之处在于、我的设计输出为28V、10A。   电流感测是使用 电阻、采样值由 INA139处理并发送至 CSNx (引脚18和19)和 CSPx (引脚17和20)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送示波器电容器和详细信息。 为了确保我正确阅读您的帖子、您能否确认以下内容:

    • 10A 时、VOUT = 28V
    • VIN =?
    • 您希望在没有 VIN 的情况下操作转换器、以便首先验证功能
    • 而是将10V 辅助电源施加到 VIN 上

    根据具体情况、您可能会违反控制器的数据表。 第7页- EN 只能在出现5V、3.3V 和 VIN 之后被拉高。 否则、控制器很可能会检测到故障并在您看到的几个脉冲后关闭。

    此外、如果您的变压器旋转、将电压从 VIN 降压、则无法从10V 输入电压变为28V 输出电压。

    很遗憾、您发布的 TI 参考设计链接已断开、您能不能给我这个编号、以便我查找?

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输入电压为6V 或未施加时、转换器无法将输出电压稳定在28V。
    因此、会发生输出欠压保护(UVP)并关闭 PWM 信号。
    需要 EN 引脚的电源回收来打开 PWM。 有关 UVP 信息、请参阅数据表第11页。

    我认为您的测试目的是检查初级驱动信号和次级驱动信号之间的死区时间、以防止 FET 损坏、但未应用 VIN 的测试方法不起作用。

    下面是一些让 Vout 稳压器检查死区时间的想法。
    1、将 Vout 设置为更低的电压、如5V 或更低、然后可以应用更低的 Vin 来使转换器正常工作。
    2.对输入电压电源施加电流限制,以防止 FET 损坏。
    断开次级驱动信号、次级 FET 用作二极管。 转换器仍然能够调节输出电压。 当控制器切换时、您可以检查主和辅助栅极驱动信号。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 谢谢!
    首先、让我确认您的问题:
    正如您所说、10A 时 Vout =28V。
    2. VIN=36-75V。
    3、是的、我希望在没有 VIN 的情况下操作转换器、以首先验证功能、并检查主驱动器的死区时间
    信号和次级驱动信号、以防止 FET 损坏。
    4、是的、10V 辅助电源被施加到 VIN 上。 目的是使芯片上电。

    现在、EN 引脚通过10K 至3.3V 的电阻上拉。这次、我将在3.3V、5V 和 VIN 正常后将 EN 变为高电平、我将返回给您。

    指向此 TI 设计的链接是 PMP4497。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    正如您所说、我的测试目的是检查初级驱动信号和次级驱动信号之间的死区时间、以防止 FET 损坏。我将根据您提供的方法进行测试、然后将结果报告给您。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    测试是根据您提供的方法进行的:VIN 为7V、Vin 电源的电流限制为0.3A、移除辅助驱动器。 当输出设置为1V 时、脉冲宽度为50us、频率约为2M、输出电压上升到0.65V、然后关闭。 当输出设置为3V 时、它工作。 但在加电后、桥臂上的 FET 断开。 原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    执行测试:VIN 为7V,Vin 电源的电流限制为0.3A,卸下辅助驱动器。 当输出设置为1V 时、脉冲宽度为50us、频率约为2M、输出电压上升到0.65V、然后关闭。 当输出设置为3V 时、它工作。 但在加电后、低电桥臂上的 FET 断开。 原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个注释是、当次级驱动信号与 FET 断开连接时、次级 FET 充当二极管、初级和次级之间不存在死区时间问题。
    您可能需要施加一些负载来让 PWM 持续开关、因此您可以检查初级和次级栅极驱动信号。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我刚刚给您发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。
    为了便于沟通、让我们继续通过电子邮件进行讨论。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    很抱歉、我没有进行测试、因为我上周出差。 已收到您的电子邮件地址。 今天、我将继续执行测试、测试结果将与您进行交流。

    感谢您的帮助!