This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:电感值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749816/lm2596-inductor-value

器件型号:LM2596

大家好、

 客户要求是
VIN=24V
Vout=5
Iout=2A

 数据表中电感器的建议值为68uH、  如图28和表3所示。 但 客户希望使用100uH。  
 与68uH 相比、问题是什么?

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nariaki-San、

    我在您的查询中复制了产品专家。 将电感器从68uH 增加到100uH 将使电感器纹波电流降低相同的比率。 此应用的开关频率是多少?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您的回答。
    我认为 LM2596的开关频率是固定的150kHz。
    与68uH 相比、稳定性和效率如何?

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为100uH 是可以的。 您可能必须增加 Cout 的值。