请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 你好
我正在我的项目中使用 LM25118。 在第页上 27、我不理解以下陈述。
对于此示例、Equation16和 Equation17 Yield:
I1 (峰值)= 5.33A
I2 (峰值)=13.4A。
降压模式下的可接受电流设置为6.7A、因为 LM25118在降压/升压模式下会自动将电流限制阈值加倍。所选电感 器的额定值必须至少与降压/升压模式逐周期电流限制阈值一样高、在本例中至少为13.5A。 为该应用选择了10μH μ H、15A 电感器。
请帮助我了解这一陈述。
进行了比较
RT=18.7K 欧姆。
因此 f= 294.659KHz。
L1介于14.54uH 和20.36uH 之间(我选择了15uH)
IRIPPLE 为1.629A (降压)和1.163A (降压/升压)。
I1峰值为4.389A (降压)和6.2173A (降压升压)。
根据我的设计、应考虑什么是电感器电流额定值。(根据我的设计、根据数据表中的计算、考虑提到的值)。
注意:在上面的设计中、Vinmin=9V
Vinmax = 30V
Vout= 12V
Imax=2A
IMIN=600mA
请帮助我确定电感器电流额定值。
此致
Nidhi P Shetty