This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电源多路复用

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM5069, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732567/tps2660-power-muxing

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2121LM5069LM74700-Q1

您好!

在电路方面、具有多保护模式的电源多路复用(TPS25942、TPS26600)电路与集成 ORing 和热插拔控制器(TPS2474x)之间有何区别?

要克服电源多路复用的权衡因素、合适的解决方案是什么、例如输出压降、浪涌电流、反向电流切换时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    您能否分享您的系统要求、以解释这些参数的差异。
    什么是应用用例? 电压和电流规格? 和终端设备?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,我想提出在电源(DC)中实施热插拔冗余的正确方法,而不论要求规格为何。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    从电源多路复用的角度来看、TPS25942、TPS26600和 TPS2474x 在功能上表现相似。 要获得更高的电流,请选择外部 FET 解决方案 TPS2474x。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢!
    先生、这是否意味着这种有源 OR'ing 和热插拔控制器的集成解决方案也能够提供电源多路复用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确的 Komal。 对于低于4.5A 的较低电流、我建议使用新的电源多路复用器器件 TPS2121。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生!

    同样、如果我使用两个背板电压来实现双冗余、其中一个处于待机状态(一个电源足以为负载供电)、那么我应该使用 Efuse 或集成控制器来避免瞬变。 但是、如果两者都处于活动状态、我还应该使用电流共享控制器吗? 请参阅下面的建议图表。 它是正确的吗?? 请在上面放一些光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    您能否重新发布建议的图表。 我看不到。
    如果一个电源足以为负载供电、则进入优先复用模式。 如果您希望两个电源为负载供电、请使用 ORing 配置。 电压和负载电流电平是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    请查看 电源冗余实施的建议模型(见下文)的图示。 在这里、我假设两个电源中的每一个都足以为负载供电。 因此、有两种情况:

    1)两个电源均处于活动状态:在这种情况下、由于需要平均共享电流、我使用电流共享控制器以及热插拔和有源 ORing 控制器。 (图35)

    2) 2)两个电源中的任何一个处于活动状态: 在这种情况下、由于需要进行开关、因此我可以使用有源 ORing 控制器和热插拔控制器、集成控制器或电源多路复用器保险丝、但不使用电流共享控制器、因为只有一个有源电源产生电流。 (图34)

    如果我错了、请纠正我的问题。

    e2e.ti.com/.../Fig-34.tif

    e2e.ti.com/.../Fig-35.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    您对这两个案例的理解和实施是正确的。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生。

    请指导我了解另一个要求。

    电源调节模块(PCM)通过 MIL38999从电池接收24VDC 电源。 输入范围为18-36VDC、标称输出为24VDC。 PCM 必须通过每根约6米的电缆连接到总共六个装置。 PCM 的输出应承受此压降。 电源调节模块应受到反向输入电压保护。 指定了电源调节模块的输入瞬态应符合 MIL-STD-1275A/B 标准 PCM 模块的浪涌电流应高达60安。 欠压锁定应为18VDC。

    在上述情况下、应采用什么方法来实现电源冗余?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    您可以在 PCM 输入端将 LM74700-Q1 (用于反极性保护)与 LM5069 (用于浪涌管理)串联使用。
    如对 LM74700-Q1有任何疑问、请打开单独的主题

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生的帮助。 您的建议和建议对我非常有帮助。 )