This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:端子/CHG 状态与 TS (温度)间的关系

Guru**** 2504665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731335/bq24040-terminal-chg-state-vs-ts-temperature

器件型号:BQ24040
大家好、TI 朋友、
请参阅实验报告随附的文件、并帮助确认以下问题、谢谢。
•实验结果告诉我们、

•1.当 TS 电压发生变化时、/CHG 状态非常不同、尤其是在不同电池电压的冷故障和热故障情况下(例如:>= 4.06V 或< 4.06V)。
软件无法判断状态。 请帮您确认吗?
•2.当电池电压>=4.06V 时,
当温度从正常温度上升时、/CHG 似乎始终处于高电平状态。 热温度。 或从高温启动。 正确吗?
•3.当电池电压小于4.06V 时,
一旦温度进入正常温度、/CHG 似乎始终处于低电平状态。 正确吗?
•4.请参阅数据表第18页上关于充电状态、温度故障、“开用于首次充电”的内容,您能解释更多相关内容吗?
谢谢你。
KY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布测试报告、我将查看并返回给您。
    关于问题4 --第一次充电时 CHG LED 亮起(低电平)。 在充电过程中、如果发生温度故障、LED 不会关闭、充电停止、流向电池的电流停止、计时器停止。 当温度故障清除时、充电恢复。
    充电终止完成后、CHG LED 将熄灭。
    请注意、CHG LED 在充电条件下不会再次亮起、电池电压下降100mV。 充电将开始、电流将流向电池、但 CHG LED 将保持关闭状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bill、

    感谢您 对  问题4的解释、这符合我们的理解、但我们认为与我们的测试报告相比存在问题。

    等待您的检查、谢谢。

    此致、

    KY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,KY
    我将在这一个上与您离线合作、并将很快与您联系。