This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2986:LP2986可编程输出电压额定值查询

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749962/lp2986-lp2986-programmable-vout-ratings-enquiry

器件型号:LP2986

您好!

我正在寻找一个能够接受9V+ Vin 的宽输入电压低噪声 LDO、我找到了 LP29856、但在我的输出电压上、我需要得到8.4V/200mA。 即使超过5V 的输出电压、我是否也能获得此外出额定值?

当我通过可编程输出电压配置进行读取时、输出侧的电阻分压器仍将依赖稳压输出。 因此、如果我将 LP2985ILD-5.0/NOPB 与电阻分压器配置配合使用、这意味着我希望获得低于5V 的输出、对吗?

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    LDO 的输出电压由内部电压基准和反馈网络设置、反馈网络通常是电阻分压器。 对于 LP2986的5.0版、仅当将内部电阻分压器(感应和抽头引脚)连接到输出和反馈引脚时、才能实现5V 输出、如数据表的图29所示。 如果 SENSE 和 TAP 未连接且 OUT 和反馈连接到外部电阻分压器、则可实现8.4V 的输出电压、如图30和公式(1)中的配置所示。 R1的重新排列:

    R1 = R2 *(Vout/Vref - 1)= 51.1k *(8.4/1.23 - 1)= 297.9千欧

    请记住、还需要一个外部补偿电容器、并使用公式(2)进行计算:

    Cf = 1/(2*PI*R1*50k)= 1/(2*PI*297.9k*50k)= 10pF

    谢谢、
    Gerard