This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS23880:TPS23880的 PoE 电源管理

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731699/ccs-tps23880-poe-power-management-of-tps23880

器件型号:TPS23880

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生、我遇到了 TPS23880的问题、在此代码中:

TPS_SetDevicePowerOn 这里       还有什么逻辑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该代码中 #define PM_EN 1。 如何执行代码?(打开2线对端口)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当我们将通道5和6、7和8设置为4线对端口时、只要我们看到其中任一通道的有效分类、我们就会同时开启两个通道。 对于2线对端口操作、您可以参考通道1-4。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny,客户有这样的想法。他希望通过开关控制通道的打开。 分级无效,这是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有得到你的意见。 您能更详细地描述一下您要做什么吗?

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于4对端口、客户希望通过外部开关按钮控制端口电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    PSE 端口不应由外部开关按钮控制。 它应由 PSE 器件本身进行控制。 您能解释一下您正在尝试构建哪种系统。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny,:在本例中、我们使用 MCU 读取外部 IO 状态来控制 PSE 端口的状态。与键底部对应的 IO 状态为开或关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    哪种设备会连接到4线对 PSE 端口? 您是否意味着连接到 PSE 端口的器件可能是非 PoE 器件、您仍想打开该端口? 如果是这种情况、您需要将模式切换为手动模式(0x12)、并强制端口开启(0x19)、谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 penny:

    哪种设备会连接到4线对 PSE 端口? 您是否意味着连接到 PSE 端口的器件可能是非 PoE 器件、您仍想打开该端口? 如果是这种情况、您需要将模式切换为手动模式(0x12)、并强制端口打开(0x19)、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 penny:
    以前 PSE 端口是自动加载的、现在客户希望使用外部开关通过 MCU 控制端口打开(30W 输出或无输出)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在外部开关打开后写入寄存器0x19。 根据 PD 是否为 IEEE 标准、您需要将器件工作模式设置为半自动(对于标准 PD)或手动(对于非标准 PD)。  谢谢。  

    此致、

    一分钱