This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:启动期间 SEPIC 电路 MOS 恒定导通

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749873/lm3488-sepic-circuit-mos-constant-on-during-start-up

器件型号:LM3488

大家好、  

我将 LM3488用于 Sepic 电路。 工作条件为:VIN=5~24V、Vout=12V、Iout<=1A、Fsw=300kHz。  

在低电压启动条件下、MOSFET 恒定导通、输入电流持续过高。 (请参阅附加文件。 CH1为 VDR、CH2为 Iin。)  

是否有任何关于这种情况发生以及如何解决的建议?

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    内部电路有问题、因为栅极驱动器不应保持永久高电平。 由于最大占空比限制为约80%、因此必须在每个开关周期中对其进行复位。 请分享您的原理图以供回顾。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi