This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750009/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1

尊敬的员工:

我需要监控2节 LiFePo4电池、并且只能使用 BQ76920。 数据表中仅描述了3节电池、因此我的问题是 、是否可以在芯片上测量1节电池和2个输入? 根据 Functional Diagramm (www.ti.com/.../datasheetdiagram.tsp)、所有输入将得到同等处理。 如果不可能、可以改用哪种产品?

非常感谢!

此致、

Nurzhan Iunusalieva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nurzhan、
    bq76920用于测量3至5节电池。 必须使用顶部和底部电池。 如果将电池2用作顶部电池、则无法正确测量。
    此外、最小工作电压可能不适合此类系统。 LiFePO4电池很容易在放电结束时快速下降、并可能进入 VSHUT。
    bq40z50-R1监测计支持较低的工作电压和仅2节电池、但它是一款更复杂的器件。