This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:bq294

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732083/bq2947-bq294

器件型号:BQ2947

大家好、

此 IC 在下图中是否有任何位置可以在9KHz 或更快的频率下工作? 我们的终端客户询问此器件是否通过 bq2947中的有源电路生成高于9kHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、
    是的、bq2947在内部使用数字电路、并且时钟可能高于9kHz。 如数据表布局部分所示、所示的电容器应放置在靠近器件的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否可以说是 、有源电路的频率为9kHz 或更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MF:
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否指明并指定它所处的电路以及它的确切频率(?? kHz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MF:
    不、我没有详细信息。 它是数字的、有1个 VSS 引脚。 应在 VDD 和 VSS 之间考虑该值。 请遵循数据表中的滤波和旁路建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉再问你。

    我们有来自日本客户的问题、他们仍然想知道 bq2947中的频率。

    因为它们将进行 FCC/CE 认证、并且它们担心频率会影响产品的最终产品。

    根据这个问题、您能不能帮助询问电路设计中心它的频率是多少。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MF:
    4.5kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对频率感到困惑、在您将其更正为4.5KHz 之前、您回答是的、它将是9KHz 或更高。
    您能否帮助澄清9K 和4.5KHz 之间的区别?
    由于这是我们客户提出的一个主要问题、我们非常感谢您提供更详细的信息。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MF:
    如果未发布设计、则预计4.5kHz 是时钟。 在4.5kHz 频率下、基频低于9kHz、但预计会从更高的频率分频。 除以2将是9kHz。 除以其他偶数、可能高达20的值将得到90kHz。 较低的频率应为具有明显奇次谐波的时钟或方波。 4.5k、13.5k、22.5k、31.5k…… 另外9k、27k、45k、63k…… 轻松检查高达几百 kHz 的频率。
    如果测试要查找发射、当然要设置为在9kHz 及以上范围内查找。 如果测试是为了破坏部件、请使用该频带中的标准测试频率或测量发射、并尝试根据测试方法将这些频率驱动到系统中。