This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:VDD 最大额定值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749588/bq29200-vdd-maximum-rating

器件型号:BQ29200

你(们)好

我在这里的目标是在使用12V 作为充电电压的电路中实现 IC。  

根据我对数据表的理解、IC 本身不会从任何来源汲取任何大量电流。

那么、使用大约100k 的简单分压器将电压切断至 IC 的建议电压是否安全?(<10V)

它是否不会导致任何显著的低效、从而阻碍了电池容量为2600mAh 的事实。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haemin、
    bq29200的功能是监控电池是否存在过压并平衡2节电池。 其电源电流很低、通常由数据表中所示的连接电池提供。
    请注意、在运行期间、平衡从 VDD 汲取的顶部电池电流为100k、电源滤波电阻器 RVD 将不适合器件运行或不允许此功能运行。
    您的充电器应提供从12V 到电池电压的转换。