This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:能否将外部 MOSFET 与 TPS2115搭配使用?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115, TPS2120, TPS2121, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748927/tps2115-can-i-use-external-mosfet-with-tps2115

器件型号:TPS2115
主题中讨论的其他器件: TPS2120TPS2121

你(们)好

我计划使用 TPS2115通过 USB 为器件供电、并可选择使用额外的外部电源。 但我需要传输可由 TPS2115处理的超过1.25A 的电流。 我能否添加外部 MOSFET、如 IRLML6401、其中的栅极连接到 STAT 引脚、以便以超过2A 的电流供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、  

    感谢您与 E2E 联系!

    我们实际上刚刚推出了我们的最新电源多路复用器器件 TPS2121和 TPS2120。 这些器件的电流最高可达4.5A、支持比 TPS2115更高的电压范围。 我们还提供了数据表中显示的一些常见应用示例、以帮助配置器件。  

    这些器件是否可以正常工作?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur。

    这款新型芯片看起来比 TPS2115好、但由于目前的物流、我更喜欢旧芯片、但仍然希望能得到这个主题中可能存在的问题的答案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您耐心等待、因为我们很多人都是假期回来的。

    您能否详细说明设置或提供应用原理图? 根据我的理解、您将有一条路径通过外部 FET、另一条路径通过 TPS2115A? 如果是、则该配置可以正常工作。

    但是、改用两个负载开关创建电源多路复用器配置是否更容易? 我们有一个应用手册《 使用负载开关进行电源多路复用》、其中提供了一些使用负载开关的应用示例。

    谢谢、

    黄亚瑟