This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34202:lmz34202

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ34202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732625/lmz34202-lmz34202

器件型号:LMZ34202

你好

在数据表中、指定 AGND 和 PGND 必须分离。 我们了解到、由于 AGND 和 PGND 之间的内部连接、AGND 无需连接到另一个接地端、因此我们认为不将接地端连接到 AGND 引脚是可以的。 但在 EVM (http://www.ti.com/lit/ug/snvu514/snvu514.pdf )中,AGND 和 PGND 通过网线连接。 使用这些接地的正确方法是什么? 我们将感谢您的任何帮助。

在我们的应用中、我们使用 lmz34202从12V 输入电压获得5.3V 输出。 最大输出电流为2安。 在 该图中、我们现在没有将 AGND 连接到 PGND。 我们应该使用跳线或0欧姆电阻器将其连接起来、还是可以让 lmz34202按我们计划使用的方式运行?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需将 AGND 连接到 PCB 上的 PGND、即可在器件内部进行连接。 原理图中的连接方式是正确的。