This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:数据表值

Guru**** 2504465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732295/tps2121-datasheet-values

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TPS2120

大家好、团队、

在数据表的7.4段中、我看到 RJC (结至外壳的热阻)为38.5°C/W 该值有多精确? 它是否有任何漂移? 在 TPS2120上、在本例中有多精确?

除此之外、我们是否提供绝对额定电压为28V 的任何同类器件?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    感谢您联系 E2E。

    我已联系我们的验证团队、看看他们是否可以回答您的 RJC 问题。 如果可以、请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件、以讨论类似的器件。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    THETAJC 值是根据我们的热仿真根据封装尺寸、芯片尺寸和功率耗散计算得出的。 一般而言、这些值非常准确、我们会进行相关分析以证明其结果是正确的。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur!

    我现在正在尝试找到 TPS2121的封装图、也就是在数据表上、您可以读取类型 VQFN-HR 12引脚(RUX)、但我既无法在 DS 上也无法在网站上找到该图。 您是否有任何文档显示它?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    请查找随附的封装图。 我们目前正在更新数据表、我们遇到了自动化错误、但工程图将备份到最终数据表中。  

    谢谢、

    Arthure2e.ti.com/.../TPS2121-Package-Drawing.pdf