This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116周期计数递增

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749071/bq78pl116-bq78pl116-cycle-count-increment

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD

您好!

我想问一下我在 bq78pl116芯片的周期计数算法方面遇到的问题。 尽管电池经历了许多充电和放电周期、但它似乎一直保持在零。 它是基于"电池组传递电流"读数(在电池组动态下)还是"使用寿命传递的安培小时数"(在电池组历史记录下)? 从 bq78pl116 TRM 中可以看到、当满足等于设计容量参数的累积放电时、周期计数会递增。 累积放电指 bqwizard 中的哪个参数?

我尝试运行两个不同的测试、将电池的设计容量设置为实际容量(19200mAh)的80%(15360mAh)。 在开始测试之前、在将设计容量更改为15360mAh 后、通过 bqWizard 向电池发送了一条"记忆/初始化命令"。 这可确保将提供的安培小时数的寿命重置为零。

在第一个测试中、我开始使用64%的 RSOC、然后将其放电至9% SOC。 我在此步骤中记录了11178mAh 的通过放电流 。  接下来、我将电池充电至45% SOC、并将其放电至0% SOC。  我在此步骤中记录了通过的放电值为 8492 mAh。  接下来、我将电池充电至40% SOC、然后再次将其放电至25% SOC。   我在此步骤中记录了通过的放电为 3204mAh。  电流约为23000mAh。 我通过 bqwizard 上显示的"Lifetime Delivered Amp Hours"读数验证了这一点、该读数显示为23Ah。 由于总放电电流超过15360mAh 的设计容量、我希望周期计数增加到1、但它保持为零。

在第二个测试中、我使用了另一个设计容量相同的电池、即15360mAh、其中我最初充电至100% SOC。 然后、我一次性将电池放电至0% SOC。 这会将周期计数增加1。

我想知道其他哪些因素会导致周期计数增加。 循环是否仅在发生一次完全放电时(通过的电流>设计容量)递增、而不是基于累积的使用寿命提供的安培小时数? 理想情况下、我希望周期计数根据电池提供的安培小时数递增、而不是基于一次放电中通过的电流。  

谢谢你。

此致、

Hasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasan、
    该器件为旧器件、不推荐用于新设计、它仍然可用、但支持有限。
    您可能已经看到这个讨论周期计数的线程。 e2e.ti.com/.../666771