This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:VGS 信号异常

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730554/lm74670-q1-vgs-signal-abnormal

器件型号:LM74670-Q1

您好!

客户使用 LM74670-Q1作为全桥 整流器、但发现 Vgs 异常且 Vin 有噪声。  

客户使用1uF 作为电荷泵电容器、并使用 CSD18563Q5作为晶体管。 下面的波形显示。

请就此提供帮助。

VIN 为24VAC、下面是 Vin 波形:

  

Vgs 波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    我正在研究您的问题、下周将再次讨论。
    如果您需要紧急响应、请告知我们。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    你可以在星期三之前作出答复吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    为了使 LM74670-Q1作为全桥整流器的一部分、它需要阻止任何反向电流流经其控制的 MOSFET。
    为了控制此反向电流、LM74670-Q1通过下拉 GATE 来关断 MOSFET。

    在波形中、栅极在每个周期中被下拉(Vgs = 0V)。 由于该下拉电流很快、因此您可以看到、当栅极关断时、会有一些感应振铃耦合到 VIN 上。

    我在这里看不到担忧。 整流器是否工作不正常?

    此致、
    Kari。