This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547 BC1.2问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750186/tps2547-tps2547-bc1-2-questions

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件:TPS2546

您好!

我有几个问题、希望获得有关 USB 充电器(非 C)的帮助:

  1. 配置:
    • 确认自动检测-自动检测什么(配置中的限制是 CDP、DCP、正确?)
    • CDP 配置
      • 只有个配置--> CTL 寄存器和限幅器都被拉高
      • 适用于 Apple (是)、Samsung 电话? -如果仅限于1A,那么这是什么问题?
      • 允许 USB 通信
      • DCP:D+/D-协商后断开-允许数据通过?

2.确认仅通过 ILIM_HI (~1A)设置充电器电流限制

    • 内部协商器限制器位于@ 1A?
    • 过流时会发生什么情况? -->故障?

3.完成充电协商的持续时间?

4.如果输出连接到大于输入的电压(即5V 输出、4.9V 输入)会发生什么情况

    • 器件内置反向电流保护、还是需要外部反向电流保护?

最后、除了电流限制之外、TPS2546 (EVM)和 TPS2547之间是否还有任何其他关键差异? 如果他们只需要高达1A @ 5V 的电流、我们是否可以使用更便宜、更低电流的替代产品?

6.除了下面的问题之外,如果以1A 的电流断开规格 CDP 的连接,会产生什么影响? 电话/其他设备是否关心?

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1。

    a. DCP 自动检测将检测/驱动分频器模式1、分频器模式2和 BC1.2 DCP 1.2V 短路。 它还将在没有主机干预的情况下确定正确的 DCP 设置。

    b.主机控制器可以随时更改 CDP 配置、TPS2546将执行正确的放电和模式更改、以匹配 BC 1.2规范以及 USB 3.0规范。 SDP2和 CDP 之间切换时没有放电、但大多数其他更改确实会导致总线放电。 这是规范中的预期行为。

    B1。 TPS2547/TPS2546将连接到任何正确实现 BC1.2标准或分频器1/2模式(苹果)的手机

    B2. CDP 或 SDP 在连接 USB 线路的情况下运行

    B3。 USB 总线的枚举(D+拉至3V)将导致 TPS2547从 DCP_auto 更改为 CDP/SDP 模式、并允许下游通信

    2.充电器电流限制由 ILIM_LO (SDP 为1A)或 ILIM_HI (BC1.2 DCP 或 CDP 为1.5A)设置

    答2. FAULT 引脚在过流或过热情况下被置为有效。 抗尖峰脉冲时间为12ms。

    3、一次侧和二次侧检测在200ms 内完成、因此在不需要总线放电的情况下、协商的最短时间为200ms。 如果由于 tps2546控制中的模式变化而需要进行总线放电、则协商将为200ms + 2.9s (最大值) 3.1 s (最大值)、用于放电检测

    4.需要外部反向电流保护。 TPS2546中没有 RCP

    TPS2546规范的9.2.1节介绍了 TPS2546和 TPS2547的行为差异。 TPS2546实现了 CDP/SDP 自动切换功能、以支持较旧的不合规电话。 TPS2547没有此功能、因此 EVM 在此模式下的行为将有所不同。

    6.据我所知,您不会通过不提供1.5A 来引入系统故障。 您将无法获得 USB Plugfest 认可以使您能够在产品上显示合规性、任何使用 MPQ 或其他 USB 电流表的人都将能够看到该设计不符合标准、 但是、该设计将在我知道的任何系统中发挥作用。

    此致、
    卡盘