This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:确认 BQ40Z50的总 FW 运行时间和花费的时间函数及定义

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749074/bq40z50-confirm-the-total-fw-runtime-and-time-spent-functions-and-defintion-of-bq40z50

器件型号:BQ40Z50

您好!

我想控制 BQ40Z50的总 FW 运行时间和所用时间的主要配置、是否可以同时控制总 FW 运行时间和所用时间函数?  这两个函数都在什么条件下工作?

非常感谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总 FW 运行时间的计算单位为2h、给出了复位之间的总时间。 实际上、这可以大致计算您的监测计的使用寿命。
    在 ut、ot 和其他条件下花费的时间可让您在监测计的整个生命周期内了解使用温度条件。 这对于长期跟踪电池容量老化和典型使用条件非常有用。