This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果器件处于密封模式、我可以访问0x54 (SBS cmd)寄存器吗?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749599/can-i-access-the-0x54-sbs-cmd-register-if-the-device-in-the-sealed-mode

大家好、TI 专家、

  我有几个问题要问你。  

  1. 如果器件处于密封模式,能否访问0x54 (SBS cmd)寄存器(而不是0054 ManufacturerAccess 寄存器)?  

  2.这3种模式适用于哪些情况(密封、非密封、完全访问)? 它们之间有哪些具体差异?

  3.如果电池在非密封模式下使用,是否有风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以阅读它。
    密封、无法访问 df
    非密封、可访问 df、但器件不可编程或处于 FW 更新模式。
    完全访问、可访问所有 df 和 ram 部分。 可以对器件固件进行编程。

    在生产使用过程中、展开模式下的风险是可以在 df 中更改任何和所有参数。