This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:是否提供快速跳闸恢复时间(最大规格)?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726928/tps2660-fast-trip-recovery-time-max-spec-available

器件型号:TPS2660

您好!

我的客户需要知道触发 fastrip 后的最大恢复时间。 数据表中仅提到几个 usec、图44显示了200µs μ s 的典型恢复时间。
a) t_rec 是否有最大规格(请参阅下图)?  
b)您是否知道将 t_rec 最小化的任何技巧/权变措施?

谢谢、此致、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    让我检查一下这个、然后返回。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    T-rec 与数据表第7.6节第8页的时序要求中指定的 UVLO 导通延迟相同。

    此致、
    Kari。