This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:0.47uF 电容器的 REG 引脚

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749507/bq2962-reg-pin-of-0-47uf-capacitor

器件型号:BQ2962

您好,

如果客户选择 bq2962xy 系列器件、但未使用 REG 引脚、我们能否移除位于 REG 到 VSS 之间的0.47uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、
    bq2962数据表未指示空载建议。 建议使用该电容器以实现稳定性。 如果您不使用输出、您可能不会担心输出的稳定性并选择较小的值、但当前的数据表建议是使用电容器。

    TI 按“原样”提供设计资源和设计建议(包括技术、原理图、代码和/或系统审查),并提供所有故障。 本信函或相关信函中的所有信息均受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。