This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:该器件是否可用于3.3V 输入电压、12V 偏置电压?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, LM5050-1, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726049/lm5050-1-whether-the-device-can-be-used-with-3-3v-input-voltage-12v-as-the-bias

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:TPS2410LM5050-2

大家好、

我的客户希望并联使用两个 MOSFET 来实现高电流。 您能不能帮您解决问题吗? 我们还想尝试 TPS2410。 您是否也可以帮助检查此器件?

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    如果 Vs 引脚上的偏置电压超过5V、则 LM5050-1可用于3.3V 输入电压。
    TPS2410还可以根据电源要求支持 LM5050-1与 TPS2410之间的要求和选择。

    您能否告诉我们应用中的电压电平和预期电流?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    您能否向我展示与哪个器件搭配使用的功率级别?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于>25A 的极高电流、建议使用中电压轨 TPS241x 系列。
    这是因为 TPS241x 具有更高的栅极驱动电流、并且可以驱动更大的 FET 以支持更高的电流。
    对于>16V 的高电压应用、建议使用 LM5050-1或 LM5050-2。

    此致、
    Kari。