This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:输出电压与输入电压相同

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743822/tps7a90-output-voltage-is-the-same-as-the-input

器件型号:TPS7A90

我使用 TPS7A90 IC 从5.25V 生成5V 电压。 我根据数据表绘制了原理图。 我将电路焊接在 PCB 上、但输出电压与输入电压相同、而不是具有5V 电压。 我更改了 IC、修改了输入电压、但结果相同。

您有什么建议吗?原因是什么?我该如何解决?

以下是我的原理图:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的原理图似乎没有任何问题。 TPS7A90的内部基准电压为0.8V、因此您已正确选择了反馈电阻器以输出5V 电压。此外、该 LDO 的最大压降电压为200mV。 由于您的余量(Vin - Vout)更大(250mV)、因此器件应正常调节。 尝试在整个建议的工作范围(1.4V 至6.5V)内改变输入电压。 如果输出电压始终与输入电压相同、则很可能在焊接过程中意外地短接在一起。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于已经有几个星期没有答复,我将结束这一主题。 如果您有任何其他问题、您可以随时发帖。

    谢谢、
    Gerard