This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:TPS62420为两个 TMS320F28377供电

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749685/tps62420-tps62420-power-two-tms320f28377

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S

大家好、

TPS62420是否能够为两个 TMS320F28377供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yan、

    我很高兴为您提供支持。
    我认为提供 TMS320F28377S 没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

     您是说1个 TPS62420可以为2个 TMS320F28377供电吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yan、

    那么、您是要同时并联为它们供电吗? 在电源要求方面,这似乎是可能的,但正如您所知道的,这一切都取决于 UCS 和的使用。 根据 TMS320F28377数据表的表5-1、可以使用一个 TPS62420为其中的2个器件供电。