This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:晶体管停止开关

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731817/mc33063a-the-transistor-stops-switching

部件号:MC33063A

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 电池是根据数据表中的应用信息设计降压。

输入电压24V、输出电压12V、输出电流300mA

已测试降压转换器连接有源负载并增大负载电流。 一旦负载电流接近250mA、晶体管就会停止开关、器件会损坏。 损坏后、设计人员在输出晶体管的 CE 引脚之间测量了12欧姆的电阻。

进行了比较。

您有什么提示吗? 我的想法是、晶体管没有足够的时间进行自身放电。

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    请问您可以分享一下电路的布局吗? 恐怕损坏是由布局不良导致的电压尖峰引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的提示。

    以下是布局屏幕截图和示波器在器件仍工作时的屏幕截图(输出电流约为200mA)。

    在这种情况下非连续模式是否正常?

    此致、

    Domenico


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    您能否在引脚1和引脚4之间放置一个1uF 陶瓷电容器。 电容器和 IC 之间的环路应尽可能小。
    该电容器用于降低内部 NPN 的电压尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    就在昨天、客户通过对电路板进行手动返工来提出您的建议。

    它解决了这个问题。

    是否也可以在 DS 中添加此注释?

    谢谢、

    Domenico