This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:有关 bq78350过流保护设置和感测电阻选择的问题

Guru**** 2566955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748376/bq78350-questions-about-overcurrent-protection-setting-of-bq78350-and-selection-of-sense-resistor

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76920

 我 使用 bq78350 + bq7692000 + bq76200 和 高侧 驱动方法  来实现 我的设计。

 我知道我 可以为 过流保护设置 OCC 阈值。

 但是 、与 AOLD (过载保护)和 ASCD (短路保护),I 的设置不同  、I 可以直接设置电流值、而不是设置与检测电阻器的电压相关的值。

 过流 保护设置 与 bq76920的感测电阻值无关 ?

当我 选择  不同值的电阻作为感测电阻时、 从 bq78350读取的电流值是否不同? 不同的感应电阻器会导致不同 的精度?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、

    基于软件的过流保护使用由 current()命令报告的值,即库仑计数器报告的值。 最终、它也基于电压读数、但您将在 BQ78350中将其设置为电流值(确保首先在 BQ78350上进行校准、以确保准确的电流读数)。 TRM (技术参考手册)第3.4节的表格中描述了此功能如何工作的条件。

    此致、
    Matt