This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:能否并行连接2个输出?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749265/lp8758-e0-can-2-outputs-be-joined-in-parallel

器件型号:LP8758-E0

锁定的文章"LP8758-E0/B0在两个阶段工作"确切地问了我的问题、但答案没有公开。

我能否加入 E0版本的2个或更多输出、并将寄存器设置为相同的值、以便提供更多电流? (即、是 OTP 出厂设置之间的差异、我需要无论如何覆盖)

(特别是我希望避免必须同时储备 E0和 B0器件)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    您的问题已转发给负责的应用工程师、他将很快回答您的问题、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、
    该器件不能通过 I2C 命令提供相位重新配置功能,只能通过工厂编程进行新的 OTP 旋转,因为将多个电源轨组合在一起需要特别注意一些事项;例如,最重要的是负载共享也称为切相。
    我知道、一些经验丰富的工程师确实使用外部负载共享电阻器(当负载调节不是很严格时)来组合具有相同电压电平的电源轨(容差较低的电源轨更易于组合); 但是、当器件在其数据表中指定的条件下使用时、TI 不保证其性能。
    如果您有更多问题,请告知我们。