This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:电源不稳定。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UA723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744664/ua723-power-supply-is-not-stable

器件型号:UA723

我的电源中有3个 UA723芯片。 我想把芯片排除在问题之外。 如何检查芯片是否"薄"。

电源在3V 到5V 之间跳跃、应为5V。

感谢您的所有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    为了帮助我们进行调试、您能否提供有关如何使用 UA723的原理图? 我们不需要您的完整应用原理图、只需 UA723部分即可。

    此外、如果您可以提供显示输入电压、输出电压和输出电流的多轨范围? 这将有助于更好地了解电源轨的交互方式。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan