This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:UCC21225ANPLT、AMC1301DWVR

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749608/ucc21225a-ucc21225anplt-amc1301dwvr

器件型号:UCC21225A
主题中讨论的其他器件:AMC1301

大家好、团队、

请通过电子邮件发送 TI P/N 的可靠性数据:UCC21225ANPLT 和 AMC1301DWVR。 我想知道 P/N 的 MTBF/FIT

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muna、你好、欢迎来到 e2e!

    我是高功率驱动器领域的应用工程师、将为您的帖子提供帮助。

    请使用位于www.ti.com/.../estimator.tsp 的 MTBF 和 FIT 率估算器

    我无法找到与 AMC1301DWVR 相同的信息。 我会将其分配给相应的组、以帮助您处理此信息。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muna、

    下面是 AMC1301的详细信息:
    时基故障:0.8
    MTBF:1.25E+9
    活化能:0.7
    可信度:60%