This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:低 Ika TL431

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431, REF1112, REF3325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749912/tl431-low-ika-tl431

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:、 REF1112REF3325

我正在寻找2.5V TL431、但 Ika (min)为10uA、有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    您是否正在寻找2.5V 并联电压基准或任何电压基准是否起作用?
    对于 Ika (min)为10uA 的2.5V TL431、我们没有符合这些规格的器件、但我们有替代产品。
    ATL431为2.5V、Ika (min)= 35uA
    LT1004-2.5 / LM385-2.5为2.5V、A ika (min)= 20uA。
    如果您堆叠2个 REF1112、则可以在2.4uA 下获得2.5V 电压。

    如果您打开串联电压基准、REF3325在2.5V 时的 Iq 为8.5uA

    是什么推动了对如此低的 Ika (min)的需求?

    -Marcoo