大家好、
重新编程芯片时、是否需要擦除 UCD90120A? 如果否、是否会导致电源序列发生器 IC 的功能出现问题?
能否在 SPV 中生成擦除文件? 我需要使用资产 JTAG 边界扫描进行擦除和编程。
对于第二个问题、如果我生成我自己的 SPV 文件来清空电源序列发生器、是否会导致 IC 出现任何问题或损坏? 我正在使用 JTAG 路径。
希望能尽快得到你们的回复。 谢谢。
此致、
洪伟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
重新编程芯片时、是否需要擦除 UCD90120A? 如果否、是否会导致电源序列发生器 IC 的功能出现问题?
能否在 SPV 中生成擦除文件? 我需要使用资产 JTAG 边界扫描进行擦除和编程。
对于第二个问题、如果我生成我自己的 SPV 文件来清空电源序列发生器、是否会导致 IC 出现任何问题或损坏? 我正在使用 JTAG 路径。
希望能尽快得到你们的回复。 谢谢。
此致、
洪伟
导入配置文件:如果导入数据闪存文件(.hex)、则为是。 您需要禁用"数据闪存写保护位"、然后擦除数据闪存、然后写入所有 FFs 数据。 这些步骤使用 Fusion GUI 完成。 如果导入项目文件(.xml)、则擦除数据闪存是可选的。 使用项目文件(.xml、PMBus 命令)导入配置时、根据器件上加载的当前配置、新配置将加载到器件、并且您的系统可能会发生一些故障和故障响应、并可能导致一些问题。
2.不知道 SPV 格式。 但是、您可以使用 Fusion GUI 导出数据闪存脚本文件(.csv)(这是将数据闪存导入到器件的分步操作)、并转换为 SPV 格式。
尊敬的 Anne Ngo77:
抱歉、造成混淆...我想在数据闪存 SVF/JTAG format...because 中导出配置数据我正在使用资产边界扫描工具通过 JTAG 路径对电源序列发生器进行编程、而不是通过 PMBus。 那么、我的问题是、在使用我从融合工具生成的 SVF 文件对电源序列发生器进行编程之前、我是否需要为其创建任何擦除文件? 目前、我的项目处于开发阶段...所以我对 SVF 文件进行了一些修改、需要重新编程电源序列发生器、所以每次重新编程电源序列发生器时、我是否需要先擦除文件? 谢谢。