This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:TPS62420 + C2000建议12V 输入电源解决方案输出双通道

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TPS54120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749404/tps62420-tps62420-c2000-suggestion-12vin-power-solution-output-dual-channel

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件: TPS54120

尊敬的:


我们看到 C2000基准、电源选择是 TPS62420、但客户更改为 Vin 12v 时、可能会建议适用于 C2000电源。


如有任何建议、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Lawrence
    我知道这是为 C2000供电、但是您能精确地控制输出电压和负载条件吗? 它需要具有双路输出的单个 IC、还是需要2个单路输出来为您提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina

    输出电压条件:

    1.2V/ 600mA 和3.3V/ 200mA,我们需要具有双输出的单个 IC。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    您是否了解过 TPS54120?
    您可以在产品快速搜索页面上找到它:
    www.ti.com/.../products.html

    我通知了负责此器件的产品线。