This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:DC-DC 降压转换器

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748011/tps54560-dc-dc-step-down-converter

器件型号:TPS54560

大家好、

在我的应用中,我第一次在 Input 上使用 MLCC——但是他们在“唱歌”,并且制作了音乐!!!

现在我换了铝电容器,一切都很好…

在 DB 中,TI 建议使用陶瓷电容器(低 ESR)-但他们没有说,我一定不能使用 alu-elkos (更高 ESR)...

那么、还有其他原因反对 alu-elkos -因为我想将它们用于系列产品!??

感谢您提前提供反馈。

很棒

Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulli、

    这些电容器的 ESR 和 ESL 是什么?

    我们通常建议使用 X7R 电介质陶瓷来过滤开关频率电流、并使用电解电容来实现大容量电容。

    您使用了什么电容封装来产生噪声? 请发送原理图进行审阅。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的留言!

    占用空间不足-但没有有关 ESL 或 ESR 的详细信息...

    应用在输出端发出近5W 的脉冲...

    请允许这可以帮助您和我...

    此致、

    Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulli、

    您圈出的电容器是陶瓷电容器(Murata 2.2uF、X7R、1210)。 电解电容器的 ESR/ESL 是多少?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    2倍 Panasonic EEEHD1J100P:阻抗@ 100kHz => 2 Ω(20°C)。

    此致、

    Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulli、

    您可以咨询电容供应商(TDK、Murata、Taiyo Yuden 等)、了解他们推荐的用于降低噪声的组件。 一般而言、较小的尺寸应该可以减少问题。 您是否确定转换器与陶瓷电容器一起工作时保持稳定? 请注意、电解电容器为输入滤波器提供阻尼(高 Q、低 ESR 陶瓷与电源线寄生电感的谐振)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    也许我会联系供应商...

    如果转换器稳定... 我认为他是...

    我更改了频率、输出电感、输入电容器.... 结果总是一样——有腐蚀性的噪音!!!

    也许我不得不更换转换器;-)

    感谢您对电解质的回应... 我知道... 但现在我听到了坏音乐...

    此致、

    Ulli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulli、

    转换器是否稳定? 检查 SW 节点电压。 原理图是否可用?

    此致、
    Tim