This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:评估板、在哪里连接充电器?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747095/bq76920-evaluation-board-where-to-connect-charger

器件型号:BQ76920

大家好、我正在尝试 BQ76920 EVM、因为我正在开发 BMS。 我遵循了用户指南、并且大多数功能都正常工作。 我无法确定充电器的连接位置。 当我将其连接到 Pack+和 Pack-时、不会发生任何情况。 如果我按照"图17 "中的方式连接充电器、 仿真电流设置"、它可以正常工作、但我无法禁用使用 CHG_ON 充电 FET 进行充电。 我不理解什么、我做错了什么? 谢谢!  

此致

Søren Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Søren、

    将充电器连接到 PACK+和 PACK-是正确的配置。 如果未发生任何情况、FET 可能会断开。 您是否从 GUI 发送了 FET_EN 命令?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    好的。 我启用了 CHG_ON 和 DSG_ON、我还尝试了仅启用 CHG_ON。 (我将自己的微控制器开发板与 EVM 配合使用)连接充电器时、除非我"公共接地" PACK-和 BATT-、否则电池上的电压不会升高。 但是、如果我这么做、电压会升高、但我无法通过禁用 CHG_ON 或 DSG_ON 来切断充电器。 电压保持上升。

    一定有一些我不理解的东西。
    感谢你的帮助。

    此致
    Søren Frank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Soren:

    CHG 和 DSG 或 EVM 上的组件必须有问题。 您能否使用示波器来捕获 BQ76920的 CHG 和 DSG 以及 PACK-和 BAT-? 您应该会看到 PACK-随着 FET 的启用而变为低电平。

    此致、
    Matt