This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:配置 UCD9090和 UCD9244时出现问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, UCD9090, UCD74120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731631/ucd9090-issue-in-configuring-ucd9090-and-ucd9244

器件型号:UCD9090
主题中讨论的其他器件:UCD9244TCI6638K2KUCD74120

尊敬的马先生/女士

我们正在与 UCD9090和 UCD9244配合使用、以实现电源定序和监控运行。 Fusion Digital Power Designer 是用于配置这些 IC 的工具。 尽管配置了 IC,但我们不会通过相应 IC 的任何引脚接收输出。 我们将上传相应的.XML 文件。

请提供您对同一 issuee2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_104_5F00_A04_5F00_TI_5F00_30_25005F00_20151120.xmle2e.ti.com/.../UCD9244-_5F00_78_5F00_A04.xmle2e.ti.com/.../UCD9244_5F00_52_5F00_A05.xml 的宝贵答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、请确保设计遵循以下指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvub50b/slvub50b.pdf

    当您没有参考输出时、我假设在 UCD9090上配置的所有 EN 信号均为低电平。

    是否检查 MAIN_POWER_START 输入? 在 UCD9090能够在这些 EN 信号上输出高电平之前、它应该为高电平。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe

    感谢您 的回答。 所有 EN 信号均为低电平、MAIN_POWER_START 也为低电平、该引脚连接到 Tiva 微控制器。

    此致

    Deepika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe

    我正在使用 UCD9090和 UCD9244为 SoC TCI6638K2K 供电。 它是一个具有未 刷写的 Stellaris LM3S2D93微控制器/BMC 的虚拟板。根据原理图、它观察到 MAIN_POWER_START 信号来自微控制器/BMC 的 GPIO 引脚 PD0、它连接到 UCD9090的 PWM1/GPI1引脚。 疑问如下:

    1.为了启用 UCD9090,是否需要首先刷写 BMC 以便它发送一个高电平的 MAIN_START_POWER 信号,该信号将打开 UCD9090,通过该信号 UCD9090将向 UCD9244和其他稳压器提供输出使能信号。

    2.是否有在不刷写 BMC 的情况下启用 UCD9090的配置,因为我们不想依赖 BMC 为 SoC 加电。

    谢谢你

    Deepika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 您观察到的是正确的行为。
    如果上电排序不是由 Tiva 决定、修改配置以从电源轨1 (VCC3V3_AUX)排序中移除 MAIN_START_POWER (依赖关系)。
    如果 您不确定如何操作、请观看此视频 training.ti.com/fusion-power-designer-set-rail-sequencing。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源轨4 (CVDD_POWER_OK)。 请从其依赖项定序中删除 SOC_POWER_START。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yihe 的回答

    正如您所建议 的、删除了对 MAIN_START_POWER 和 SoC_POWER_START 的依赖。 2个稳压器、即连接到 UCD9090的 TPS73701、即生成1.2V 和2.5V 电压、运行正常。

    但连接到 UCD9244的稳压器不工作。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保 UCD9244上的 PMBus_CTRL 信号为高电平。 在 UCD9244的设置中、电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 CONTRAL_PIN only 且高电平有效。 因此、在 PMBus_CTRL 信号为高电平之前、电源轨不会打开。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yihe 的回答

    我使用 UCD74120为 K2K SoC 生成 CVDD (1V)电压。 在检查连接到同一 IC BOOT 引脚的电容器上的电压值220nF (如数据表中建议的那样)时、同一电容器上的输出电压应该为1V、而是产生6V 的电压。 该 BOOT 引脚连接到74120的 SW 引脚、该引脚是输出引脚。

    IC 的原理图与参考原理图相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您发表有关 UCD74120的新文章、以便其他人能够提供帮助并从中受益吗?

    此致

    Yihe