This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514:TPS2514 D+D-仅 USB DCP、应用客户要求的1.2V 电源和#39

Guru**** 2375060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514, TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748738/tps2514-tps2514-d-d--only-usb-dcp-applying-1-2v-required-by-customer-s-side

器件型号:TPS2514
主题中讨论的其他器件: TPS2546

 我的客户正在考虑使用我们的 TPS2514器件。 但他的应用仅需要 D+D-仅 USB DCP、应用1.2V 电流、0.9A-1.1A、 但我们的 TPS2514可以支持 D+D- 1.2V、以及 D+ 2.7V、D-、2.0V 电流、高达2A。 他不想将如此高的电流用于他的 Apple I-phone。 下面我有两个问题、

1.如果我们的器件能够关闭 D+ 2.7V、D-、2.0V、电流高达2A 的设置? 或其他方法来满足要求?

2.他可以使用其他设备吗? USB DCP 控制器。 0.9A-1.1A

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2514无法满足此要求。
    TPS2546可配置为 SDP、并满足您的客户目标性能要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

       感谢您的评论。

       我有以下问题:

      1. 在 SDP 模式下,如果我们的 D+- OUT 引脚中没有 USB 主机控制器, 我们是否可以识别 USB 设备(客户应用中的 iPhone) 并支持1A 电流输出?

      2、。 我们能否控制器件中的 DCP 模式电流1A?

     

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有主机控制器、则需要在此配置中将 TPS2546配置为用作 DCP (专用充电端口)、TPS2546将管理端口电源以匹配所连接的电话。 TPS2546允许您将 ILIM_HI 配置为1A、但您尝试执行的操作的问题是、您需要提供1.5A 电流才能符合 BC1.2测试。 该器件将在带 iPhone 的1A (分频器2)时以分频器模式工作、但不一定适用于其他电话。

    该器件将根据需要工作、但不符合标准。