This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:是否无需按钮即可启动? (有关 SLIU011F 的说明)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747895/tps659037-start-without-a-push-button-clarification-about-sliu011f

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728

团队、

a)以下 E2E 帖子建议在 POWERHOLD/GPIO_7上使用 LDOVRTC_OUT:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/712129/2624316#2624316
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/744364/2751033#2751033

但是 图3第6页的 SLIU011仅显示 EN 信号(无说明)。

-您能否确认需要在 POWERHOLD/GPIO_7上使用的逻辑电平和上升沿规格?

b)是否要求在器件启动期间(无按钮)将 BOOT1拉至高电平?

c)您能否确认是否需要如第6页图 3?

d)作为概念证明:
TI AM5728 IDK 板(TMDXIDK5728)上需要进行哪些硬件更改才能在没有按钮的情况下启动 TPS659037?
原理图/PCB 位于 :http://www.ti.com/tool/tmdxidk5728#technicaldocuments

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、

    当使用 POWERHOLD (GPIO_7)打开 PMIC 时、当 POWERHOLD 看到"高"逻辑电平时、器件将打开。 器件将保持开启状态、直到 GPIO_7的输入变为"低电平"逻辑电平。

    BOOT1仍应拉至 VRTC。 通过将该引脚拉为高电平、RESET_OUT 信号将在上电序列结束时具有额外的切换。 这解决了 PORz 引脚需要此输入的 TI 处理器勘误表之一。

    RESET_IN 和 NSLEEP 仍应上拉至 VRTC。

    对于 IDK 原理图、如果您想去掉按钮、只需移除 PMIC PWRON 引脚上的组件(使该引脚悬空)、然后使用 GPIO_7打开/关闭 PMIC。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    [引用 USER="Nastasha">当使用 POWERHOLD (GPIO_7)打开 PMIC 时、器件将在 POWERHOLD 看到"高"逻辑电平时打开。 器件将保持开启状态、直到 GPIO_7的输入变为"低电平"逻辑电平。 [/报价]

    POWERHOLD (GPIO_7)边沿还是触发电平?
    POWERHOLD (GPIO_7)逻辑电平电气规范是什么?

    已编辑:第4.16节给出了 GPIO_7电气规格。 VRTC 是基准电压轨。

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、

    GPIO_7是电平触发的。 逻辑电平位于数据表的规格表中。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    首先、感谢您的支持。

    您说:

    "如果您想去掉按钮、只需移除 PMIC PWRON 引脚上的组件(将该引脚保持悬空)、然后使用 GPIO_7打开/关闭 PMIC 即可"

    但是、除了 开关和 ESD 保护、PWRON 引脚没有任何电路。 这等效于将引脚保持悬空。 但电路板仍然需要按钮来启动。¿?

    只需在不使用按钮的情况下启动电路板。  使用 Beagle Black 可以安装跳线(J5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、

    PMIC 不需要按钮即可打开。 这可以从电路板上移除。 只需使用 GPIO_7即可打开 PMIC (将其拉高)。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natasha、

    它不与n´t EVM 配合使用。 这是一个错误。 GPIO7被拉高。

    但是、这就是问题所在、连接到3V3。 这就是 EVM 工业永远不会在没有按钮的情况下启动的原因。

    我在将 GPIO7连接到 LDO_VRT 的 EVM PCB 中进行了更改、它正常工作。 为此、您必须移出封装 R18并重新接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将 GPIO_7拉至 VRTC 应起作用、并使电路板始终保持开启状态。 如果这是预期的结果、那么您应该可以继续。 如果您需要一种禁用电路板的方法、则可能需要将 GPIO_7连接到可以打开和关闭的信号。

    谢谢、
    纳斯塔莎