This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:BQ27530EVM 不会为电池充电

Guru**** 2506685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27530EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724773/bq27530evm-bq27530evm-will-not-charge-battery

器件型号:BQ27530EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

你好

我将使用 BQ27530EVM 板以及 EV2400、bqstudio (1.3.54.1)和1400mAh 电池。

我尝试使用5V 3A 电源通过 USB 端口和 J2输入为其供电、电路板上已启用电量监测计和充电器、但电池未充电。

位寄存 器当前如图所示:

我还看到找不到"学习周期"选项卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicklas、
    并非所有监测计都具有 bqStudio 中支持的学习周期插件。
    今天是美国的国庆节、但专家应该能够在周三之前更详细地回复您的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经充电了、但出于某种原因、当我通过 USB 为它充电时、它的缝隙限制为65mA、而我的电源会给我一个误差、并在我尝试从 J2端子供电时切断电流。

    测得的温度也在51.95度下具有很高的缝隙。 但我已将外部温度校准为室温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已连接热敏电阻/? 是否在 jp4和 jp5的正确位置有跳线?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将热敏电阻与电池的温度输入连接在一起、现在我断开了热敏电阻、温度下降到更合理的25.25摄氏度。 它仍然不能无缝地希望通过 USB 输入提供超过90mA 的电流进行充电。 JP4和 JP5跳线均设置为 ON。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Micklas、
    检查电量监测计数据闪存中的充电电流和电压寄存器。 我假设您已配置监测计来控制充电器、对吗? 您的电池电压是多少?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我使用电量监测计控制充电器、您是正确的。

    我的电池当前充电至4080mV、但我已使用 相同的充电电流80-90mA 从3400 mV 充电至4080mA

    我的充电寄存器为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有位寄存器中的任何地方都变成灰色、根据 bq27530的规定、电池温度为-1691,15摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niklas、
    检查热敏电阻连接。 温度读数错误表明您的热敏电阻可能未正确连接。

    此外、DF 参数也不是您应该查看的参数。 这些与 IT 算法相关、而不是与充电器控制相关。 您应该添加一个 gg 文件。 此外、充电器控制将位于数据闪存中的充电器选项卡下。

    此外,您没有启用阻抗跟踪。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在已经附加了 gg 文件

    谢谢

    Nicklase2e.ti.com/.../batt_5F00_data.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼克拉斯
    请解决测量仪表的温度测量问题。 我认为这会导致您的充电问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已经解决了温度问题、目前测量值为26、1摄氏度、但充电结果相同。

    谢谢
    尼克拉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请附上 bqstudio 日志。 此测试是在 EVM 还是在您的电路板上运行? 如果使用 EVM、如何连接 JP3? 引脚2-3或引脚1-2? 如果您正在使用 EVM、您能否发送 EVM 设置的快照?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从照片中可以看到、我使用的是 bq27530EVM 板、JP3设置为 PSEL HIGH。

         e2e.ti.com/.../log_5F00_for_5F00_TI.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用跳线短接 jp2、并将 JP3上的跳线移至引脚2-3 (LO)。 这会将输入电流限制设置为1500mA、并允许您使用更高的电流进行充电。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试用跳线短接 JP2、并在 JP3为高电平和低电平运行它、但充电电流为80-90mA 时结果仍然相同
    谢谢
    尼克拉斯