This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:随着驱动电流的增加而软关断

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745697/iso5452-soft-turn-off-with-increased-drive-current

器件型号:ISO5452

大家好、团队、

请帮助我们客户解答有关 ISO5452的问题:

在数据表第33页中、有图57 (用于增加驱动电流的电流缓冲器):
 软关断(STO)功能是否可以配合使用?  
它如何与更高的驱动电流配合工作? 它何时会打开?

提前感谢您!

BR、
Ilya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    可以向 BJT 缓冲器的基极引脚添加一个电容器。 电容可根据软关断时序进行调整。 在 DESAT 检测情况下、驱动器下拉电流为130mA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊您好、

    感谢您的回复!

    如果添加10nF 电容、则会在运行期间大幅增加开/关延迟。 (至500-1000ns)。
    这会导致 IGBT 的开关损耗增加。

    如果它们增加的电容低于10nF、则会导致软关断的速度过快。
    这会在发生短路中断电流的情况下导致 IGBT 上出现过压。

    是否有其他方法在此方案中应用软关断?

    提前感谢您!

    BR、
    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我们可以减小驱动器输出和 BJT 缓冲器基极之间的栅极电阻值、以减小延迟。  

    此致、