This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:MPS 和以太网链路断开问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731262/tps23753-mps-and-ethernet-link-disconnection-issue

器件型号:TPS23753

大家好、我们将二极管 ORing 用于适配器和 TPS23753输出电压(POE)。 与适配器电压相比、适配器优先级设置的 POE 电压更低。

在这种情况下、POE 持续断开连接、以减少最小负载。 除电源外,Cisco 交换机还禁用数据和设备脱机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalpesh、

    您的适配器配置是否与应用手册 slva306a 中详述的"选项3 ORing "相同?

    如果是、您的系统是否实施了第3.6节中描述的电路以保持 PSE 连接?

    此致、
    Thomas A.
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的设计中有选项3 ORing 方案。

    优先级是适配器的 VADP>Vpoe。

    我们未实现第3.6节中的电路、但 PoE 电路的输出侧具有1k Ω 电阻负载、即 POE 输入端的负载相当于6~7mA。 这需要考虑效率。

    未保持10mA MPS。

    PoE 线路上的功率损耗不会影响系统性能、但随着功率损耗、它还会断开数据和发现丢失的以太网链路。

    为什么会发生这种情况?

    通常、如果 MPS 导致功率损耗、数据不应丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    为了澄清这一点、您是否将这个1k Ω 电阻器连接到 PD 的输出端(VDD-RTN)或转换器的输出端? 您将需要减小电阻器值、直到输入电流消耗为10mA。

    尝试使用3.6部分电路。 在电阻大小正确的情况下、它应满足 MPS 要求。

    最棒的
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已经通过添加电阻器来使最小负载为10mA 的验证。 它工作正常。 此更改后、交换机不会降低 POE 线路的功率。

    根据802.3af 标准保持 POE 电源所需的最小电流是多少?

    POE 线路上的电源中断不会导致问题、但不应断开数据链路。 您能就此提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    "有效的 MPS 包含10mA 的最小直流电流(每225ms 具有至少75ms 的占空比)"

    此信息可在 TPS23753数据表的第15页找到。

    以太网电缆上的直流电源独立于差分数据信号。 但是、您的 PSE 可配置为在不再检测到直流 MPS 信号时移除数据链路。 我将检查 PSE 端

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果您有建议、请检查 PSE。

    我们将 Cisco 2960系列交换机用作 PSE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpesh、
     
    此时,我建议 您与 思科的支持团队联系。

    我们的猜测是,交换机的软件中可能有一些东西可以在发现直流断开时禁用数据,但这需要在思科的帮助下进行验证。
     
    谢谢、
    Thomas Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kalpesh、

    我想我们已经找到了 PD 侧开关断电的根本原因。 下一步是找出 Cisco 交换机在低负载条件下切断数据链路的原因。 PoE 芯片仅控制电源、无法进行数据传输。 从技术上讲、从 PSE 侧来看、如果低端口电流不符合 IEEE 标准中的 MPS 规格、则应切断电源、并且 PSE 芯片与数据无关。 数据控制通常在 CPU/PHY 端、这是我们所不知道的。 最好的方法是查找思科联系人以进一步为您提供支持。 谢谢。  

    此致、

    一分钱