This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:CHRG_OK

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749710/bq25700a-chrg_ok

器件型号:BQ25700A

CHRG_OK 是一个高电平有效的开漏指示器。 当下列条件有效时、它表示充电器处于正常运行状态:

1 VBUS 高于 VBUS_Conven 3.2V;

VBUS 低于 VACOV 26V;

3.无 MOSFET/电感器故障

问题是:

在 OTG 模式下、OTG 输出电压范围为3.2V~26V,也满足上述3种条件、CHRG_OK 是高电平还是低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jelly、

    BQ25700A 支持团队将在美国假日开放至周一。 给您带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jelly、

    在 OTG 模式下、CHRG_OK 是否被驱动为高电平由寄存器0x12位11确定-"充电选项0"寄存器、"OTG_ON_CHRGOK"位。 默认情况下、该位为0、并且在 OTG 模式下 CHRGOK 不会被驱动为高电平、但可以通过设置该位来更改此行为。

    数据表第8.3.3节提供了更多详细信息。 摘录如下:

    8.3.3 USB On-The-Go (OTG)
    该器件支持 USB OTG 操作、可通过将电池供电到其他便携式设备
    USB 端口。 在 REG0x3B ()中、OTG 模式输出电压被设定。 中设置了 OTG 模式输出电流
    REG0x3C ()。 如果条件有效、OTG 操作可被使能:
    •有效电池电压被置位 REG0x15()
    •在 REG0x3B ()中 OTG 输出电压被设定并且在 REG0x3C ()中输出电流被设定
    •EN_OTG 引脚为高电平且 REG0x32[12]= 1
    •VBUS 低于 VVBUS_UVLO
    •上述条件有效后的10ms、转换器启动、VBUS 斜升至目标电压。 CHRG_OK
    如果 REG0x12[11]= 1、则引脚变为高电平。


    此致、
    Steve