This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62262-Q1:数据表中缺少关于 Ton / Toff 时序的规格

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744529/tps62262-q1-missing-spec-in-datasheet-for-ton-toff-timing

器件型号:TPS62262-Q1

大家好、团队、

我们是否具有最小/最大规格的 Ton 和 Toff 规格?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    请允许我澄清几点:
    最小 Toff 为零、因为该器件可以支持100%模式。 因此、最大 Ton 也是无限的。
    最大 Toff 也没有太大意义、因为它是固定频率操作。
    未指定-min Ton。 不过、可以将 Vout 设置为低至 Vref=0.6V、并计算 Ton@ Voutmin=0.6/5/(2.25*10^6)=53.3ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emmanuel、

    我认为 Josef 是指开通和关断时间、而不是导通和关断状态持续时间。

    谢谢、

    哈希姆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hachim、

    明白了。 在这种情况下、只有典型的启动时间(第3页末尾)、因为它在很大程度上取决于无源器件。 实际上、该规格是针对"VIN=EN=3.6V"定义的。 外部元件 CIN = 4.7μF 0603、COUT = 10μF 0603、L = 2.2μH Ω"。

    对于关断时间、情况甚至更不可预测、因为它取决于上面这些参数的负载条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emmanuel、

    已理解、但是否有任何公式可以针对 特定条件计算这两个参数?

    谢谢、

    哈希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hachim、

    很抱歉这个迟到的答案。

    您能否为我提供您的应用运行条件、以帮助您解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emmanuel、

    谢谢、

    哈希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hachim、

    遗憾的是、没有可用于计算最小-最大导通时间的公式。 唯一可用的信息是有一个启动时间(典型值500us)加上一个斜升时间(典型值250us)。

    关于关断时间、您可以根据 DS 参数 Ilkg 进行估算。 您实际上可以考虑它大约为5*RC、其中 C 是输出电容、R 是低侧开关关断电阻(3.6V/0.1uA、大约36 Mohm)的估算值。