This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:以1A 为8.4V 电池充电

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ2057C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749652/bq2057-charging-8-4v-battery-at-1a

器件型号:BQ2057

下午好…

我希望使用 BQ2057W 为8.4V 锂聚合物电池充电...我希望在恒流充电阶段以1A 的电流为其充电。  我可以使用该器件执行此操作吗?  如果可以这样做、您会为检测电阻器和导通 MOSFET 推荐什么?

谢谢你

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    是的。 您可以调整在第10页的数据表公式1中传递的感应电阻器的大小。 如果需要采用能够耗散 I^2*RSNS 计算得出的功率的封装。 任何额定电压足以满足输入电压且封装中能够耗散由第16页上的 d/s 方程10计算得出的功率的 PFET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    另一个快速问题...我有兴趣支持2S2P 的锂铁磷酸盐化学成分...我想让 BAT 引脚的电阻器正确、但我对 eq 中的术语的含义有点困惑。 2第11页。 由于我有一个2S、所以我相信 N = 2、但我不确定 TI 在电压方面的术语。。 也就是说、在磷酸铁锂电池的情况下、V (CELL)是3.2V (标称值)还是最大值3.65V...与 Vo (reg)相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意自我...请先阅读数据表...好吧、我得到了 Vo (reg)、但 V (cell)仍然让我感到失望、因为它说"每个电池的稳压电压"??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LiFePO4V (CELL)为3.6V、而不是像锂离子和锂聚合物那样为4.2V。 如果您有2S LiFePO4、V (CELL)=3.6V、VO (REG)为4.1V、4.2V、8.2V 或8.4V、具体取决于您选择的 BQ2057。 电阻分压器只能用于实现更高的调节电压(即 N*V (CELL)< VO (REG))、因此您需要选择4.1V 或4.2V BQ2057或 BQ2057C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰夫...
    根据您的公式、我认为我很好...我目前正在使用 W 部件(8.4V)...我有4个 LiFePO4单元 (2个串联2个并联...有效地为7.2V,容量是容量的两倍)...因此根据您的公式 V (CELL)= 3.6和 VO (REG)= 8.4 ...如果我有2个串联,则定义为 N.... 2*3.6 < 8.4

    我缺少什么吗?

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    如果 VO (REG)> N*V (CELL)、公式将为您提供负电阻、因此您必须选择具有 VO (REG)< N*V (CELL)的 BQ2057版本。  换句话说、您可以使用电阻器来设置比 VO (REG)更高但不会更低的稳压电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫...

    啊… 我现在在笑… 我读出公式中的'-1'表示上升到-1的幂,而不是减去-1..... 现在我看到了…

    感谢您的耐心等待

    Steve