This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:PWM 占空比至 LED 输出

Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729793/tps92512-pwm-duty-cycle-to-led-output

器件型号:TPS92512

您好!

-使用 TPS92512评估板

-电路板输入电源  :41V

- LED:12 (串行)* 18 (并行)
 LED 堆叠电压:36V     


已测试 PWM 占空比的整个范围(0~100%)、并获得预期输出(瓦特)(一点除外)。

将 PWM 占空比设置 为25%时、输出(瓦特)首先变为14W、但"逐渐"降至8.5W。(我预计为12W)。

有什么原因呢?

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    发生这种情况时、您能否测量输出电压和输入电压? PWM 频率是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [在占空比为27%时测得的电流]

    [占空比为25%时测得的电流]

    e2e.ti.com/.../tps92512_5F00_ampere_5F00_drop.mp4

    您好!

    PWM 频率为400Hz (我还尝试了1kHz、12.8Khz、25、6Khz…… 但看到相同的问题)

    PWM 占空比:27%

    (1)输入电压:40.71V  

    (2)输出电压:32.40V

    (3)输出:14W

    2. PWM 占空比:25%

    (1)输入电压:40.85V   

    (2)输出电压:31.84V

    (3)输出:8.5W

    占空比在25~27%之间、不会发生输出变化。

    输出变化仅发生在2个特定点以上、我看到

    安培下降和增加。 请参阅随附的照片。

    顺便说一下、您在我之前的帖子中提到的内容可帮助我解决问题。

    将 Vin 从36V 增加到41V 后、LED 闪烁消失。 非常感谢。

     用户:110892

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    我不确定我在您的示波器图片中看到的是什么。  波形看起来大约为16KHz、我看到脉冲之间大约为60us?  如果 PWM 频率为400Hz、您的开关频率是多少?  16KHz 的频率是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在使用16kHz PWM 频率进行测试时捕获的附加图片。

    无论如何、任何 PWM 频率都会发生相同的问题。 (我还尝试过低于1kHz 的频率、例如400Hz、800Hz 等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否以较低的 PWM 频率发送图片? 16KHz 超出建议的工作范围、并且可以与开关频率交互、因此我无法判断发生了什么情况。 在400Hz 或1KHz 时、I 应该能够看到电流斜升、启动开关和降压。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PWM 频率400Hz 和800Hz 下进行了测试。

    "电流下降"发生 在较低的 PWM 占空比下。

    电流下降- PWM 频率400Hz

    e2e.ti.com/.../tps92512_5F00_ampere_5F00_drop_5F00_400hz.avi

    2.电流下降- PWM 频率800Hz

    e2e.ti.com/.../tps92512_5F00_ampere_5F00_drop_5F00_800hz.avi

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    从您的原始帖子中:

    "您好、

    PWM 频率为400Hz (我还尝试了1kHz、12.8Khz、25、6Khz…… 但看到相同的问题)

    PWM 占空比:27%

    (1)输入电压:40.71V

    (2)输出电压:32.40V

    (3)输出:14W

    2. PWM 占空比:25%

    (1)输入电压:40.85V

    (2)输出电压:31.84V

    (3)输出:8.5W

    占空比在25~27%之间、不会发生输出变化。

    输出变化仅发生在2个特定点以上、我看到

    安培下降和增加。 请参阅随附的照片。

    建议的 PWM 频率范围为100Hz 至1KHz。"

    以上图片不是27%或25%的占空比。 您处于非常低的脉冲宽度、由于电感电流的斜坡和下降延迟、补偿可能无法稳定。 PWM 的脉冲宽度是多少?

    这来自数据表:

    8.3.5 PWM 调光(PDIM 引脚)
    TPS92512包含一个 PWM 调光输入引脚、该引脚直接控制的启用/禁用状态
    内部栅极驱动器。 当 PDIM 为低电平时、栅极驱动器被禁用。 PDIM 引脚 μA 1 μ A 的上拉电流
    源、它在 PDIM 引脚悬空时创建默认导通状态。 当 PDIM 变为低电平时、栅极驱动器
    关断、LED 电流快速降至零。 应使用可变占空比的方波和
    应具有低于0.79V 的低电平和1.45V 或更高的高电平。
    TPS92512在误差放大器输出上使用采样保持开关。 在 PDIM 关断时间期间、COMP
    电压保持不变。 此外、误差放大器输出在内部被钳位为低电平。 这些技术可为提供帮助
    系统快速恢复到其调节占空比。 调光频率范围为100Hz 至1kHz、而
    最小占空比仅在启动电容器能够放电至低于其欠压时受限
    2V 的阈值(VIN 在总输出电压的2V 之内)。

    如果您需要非常窄的脉冲、您可能需要查看不同的部件和分流 FET 调光。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 PWM 频率降低至4kHz、问题迎刃而解、但这样 、电感器(我猜)会产生噪声。

    目前正在对 其进行研究。 如果需要帮助、我将打开其他线程。

    谢谢、此致、

    Jay