This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:最大输出电流能力

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732614/lm5141-q1-maximum-output-current-capability

器件型号:LM5141-Q1

你(们)好

为什么 WEBENCH 工具将电流限制为10A。

我需要使用设计电源  

VIN = 6...32V

Vou= 5V  

Iout = 14A

猜它与5141的功率损耗有关。  

是否有解决方案? (TINA/SPICE/Excel)来计算和仿真我的设计?

此致 Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其传递给 Webench 团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、

    请注意、该器件的最大输出电流为10A。 您可以下载在线计算器来检查设计。

    谢谢、此致、
    阿图尔