This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z950:电阻温度优化

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728211/bq34z950-resistance-temperature-optimization

器件型号:BQ34Z950
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCRB、 BQEVSW、 bq27541

bq34z950是否支持电阻温度优化? 我意识到 bqStudio 中不包含 bq34z950、但是否有其他方法可以确定 Rb 值以提高低温性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    bq34z950的 EVSW 是否具有 bqEASY 插件? 如果是、在 chemID 部分、它是否可以选择对.chem 文件进行编程? 如果是、则您可能能够使用 GPCRB 工具创建温度优化的电池配置文件、您可以使用它发送给您的.chem 文件对其进行编程。
    很抱歉向您提出问题、但我们很难找到适用于这种有点模糊的监测计的 EVM 和工具、因此检查速度可能会更快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。 该器件的本机 bqEVSW 不包含 bqEASY 插件。 但是、为了为我们的电池编写 chem 文件、我只是修改了.ini 文件以显示 bqEASY 选项卡。 它没有用于对备用.chem 文件进行编程的选项、但我是否可以手动更改 Chem.ini 文件以添加工具发送给我的任何.chem 文件?

    如果可能、是否会自动更新隐藏的 RB 寄存器?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Brian。 通过插件对其进行更新也会更新 RB 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    好的、这很好、但 bqEVSW 中的插件没有"从外部文件更新化学成分..." 或与 bqStudio 提供的类似、它只是具有 ChemID 列表。 是否可以手动更新 Chem.ini 文件以添加工具发送给我的任何.chem 文件、以便将新信息添加到列表中?

    再次感谢、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    这意味着您可以将.chem 文件添加到文件夹中、并使用该.chem 文件的名称更新.ini 文件。 完成该操作后、您可以选择化学 ID 对监测计进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 谢谢、Batt! 我会尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:

    Brian 尝试将数据上传到 GPC 工具。 它似乎没有反应。 该工具的技术参考指出、它仅适用于较新的多节电池监测计。 您能否确认此工具支持 BQ34Z950? 根据 GPC 技术参考:

    电阻温度补偿参数只能在使用两个的较新监测计中进行优化
    指数温度补偿(Rb)。 这包括多节电池中的 bq30z5x、bq40zXX 及更高版本
    以及 bq27541及更高版本的单节电池电量监测计。 如果您不确定您的监测计是否支持两个
    指数 RBS,您可以将通过此包从固件导出的 GG 文件提交给工具和
    如果不支持两个指数 RBS,该工具将显示一条错误讯息。

    如果 GPC 工具不支持 bq34Z950、我们还有其他方法可以提高其低温性能吗? 如果我们向您发送测试数据、是否可以生成新的 ChemID 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我必须检查。 我将在这里回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    是的、Rb 调整适用于2 Rb 化学 ID。 该监测计没有2个 RB 表。 因此、我们唯一可以对其进行优化的方法是它具有低温特性。 如果 CHEM ID 组将具有此类旧电量监测计的特征、或者甚至可以这样做、我将不得不与该组进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、您将在什么温度下使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电温度范围为-25°C 至60°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、您需要对温度进行查点才能解决这个问题。 此部件没有2Rb 表。 George 正在与其他应用工程师通过电子邮件处理此主题。 如果您希望继续讨论、请单击此主题上的"已解决"。