This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:TPS7A19热关断问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729923/tps7a19-tps7a19-thermal-shutdown-issue

器件型号:TPS7A19

您好!

现在、我发现了有关 TPS7A19热关断、然后端接 Vin = Vout 电压的一些问题。

请问您是否也遇到了同样的情况?

或者您有其他建议再次进行我们的检查。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我不确定我是否理解您的应用。 您能否提供有关如何使用 TPS7A19以及输入电压、输出电压、输出电压和输出电流的多通道范围的原理图?

    如果触发、热关断将导致导通 FET 关断。 当这种情况发生时、没有电流流经导通 FET、Vout 将被负载拉至 GND 而不是 Vin。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面是再次检查的原理图。

    直流电机的12V 输出。

    当 U1关断时、我不知道 Vout = Vin (24V)的原因。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您提供原理图。 我同意、从您显示的输出电压中、除非由外部电源偏置、否则绝不应为24V。 您能否共享输入电压、输出电压和输出电流的多通道范围? 这将帮助我更好地了解电源轨之间的关系。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    由于已经过去了几个星期没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan