This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693-ADJ:加电时、即使 EN 信号保持低电平、Vout 也具有输出。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38693-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728745/lp38693-adj-on-power-up-vout-has-output-even-when-en-signal-held-low

器件型号:LP38693-ADJ

大家好、

=问题

上电时、Vout 的输出大约为50ms、即使 EN 信号保持低电平也是如此。

==背景

目前、在一个电路板上使用三(3)个 LP38693-ADJ 芯片、全部调整为1.5V 输出、输入电压为3.3V。

当电路板上的 FPGA 完成位流加载后、EN 信号在上电时保持低电平并驱动为高电平。  来自示波器的该信号看起来不错。

但是、当3.3V 上电时、两(2)个芯片的输出电压大约为50ms、大约为0.5V、其中一(1)个芯片的输出电压为1.2V、持续50ms。

两(2)个 LDO 为 FPGA IO 组供电、另一(1)为1.5V 至3.3V 电平转换器供电。

请帮助解决此问题。

谢谢、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    为了帮助调试、您能否提供一个具有输入电压、输出电压、输出电压和输出电流的多通道范围? 请设置时间刻度、以使启动波形最大化。 这将帮助我了解电源轨之间的关系、因为我无法访问您的电路板。

    需要记住的一点是、与大多数线性稳压器一样、LP38693-ADJ 无法灌入电流、如果输出偏置为高电平、则由负载将输出拉回。 我提到这一点是因为多次多轨负载可能具有内部路径、例如 ESD 二极管、这些内部路径可以为另一个电压轨提供外部偏置。 作为调试步骤、您是否能够将 LP38693-ADJ 与 FPGA 隔离、以确保不会对输出应用偏置?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    由于已经过去了几个星期没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan