This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:TPS79933故障率

Guru**** 2503035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729577/tps799-tps79933-failure-rate

器件型号:TPS799

我已经使用板载 TPS79933设计了电路板。 我已经毫无问题地构建了大约500个。

此后、我将该组件外包出去、现在 TPS79933的故障率为60%。 它们为我提供1.2-1.8V 输出、而不是3.3V 输出。

地球上的什么会导致这种情况? 是否有一批坏的批次被释放到流通中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aimette:

    我不知道有很多坏的东西被释放了。 为了确保我了解您的问题、您能否确认您成功的构建与新构建之间的布局或物料清单没有发生任何更改? 是否可以提供输入电压、输出电压、输出电压和输出电流的多通道范围? 此外、您能否提供 Vin、Vout、Ven 和 Vnr 的范围? 这些将帮助我了解电源轨之间的关系。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aimette:

    由于已经过去了几个星期没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan